主题中讨论的其他器件: TMUX1136
您好!
我在设计中使用 TS3A5018对 UART 进行多路复用。 我还需要对器件中的 ADC 精密输入进行多路复用、以获得来自两个传感器的信号。 对该应用使用另一个 TS3A5018是否正确? 是否最好为每个应用使用不同的模型? 是否有更适合这两种应用的产品? 我更愿意使用相同的参考。 电源电压为1.8V、速度低、功耗非常重要。
非常感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我在设计中使用 TS3A5018对 UART 进行多路复用。 我还需要对器件中的 ADC 精密输入进行多路复用、以获得来自两个传感器的信号。 对该应用使用另一个 TS3A5018是否正确? 是否最好为每个应用使用不同的模型? 是否有更适合这两种应用的产品? 我更愿意使用相同的参考。 电源电压为1.8V、速度低、功耗非常重要。
非常感谢
您好、Sergio、
感谢您在 e2e 上发帖。
TS3A5018 是2:1、4通道多路复用 器、而 TMUX1136是2:1、2通道开关。
TMUX1136属于精密开关/多路复用器系列、还支持 UART。 所有逻辑输入均具有兼容1.8V 逻辑的阈值、并支持1.08V 至5.5V 的电源电压
如果您计划在 2个 UART 之间切换、则可以使用 此开关、也可以将其 用于对 ADC 精密输入进行多路复用、只要 您的 UART 信号电压和带宽 处于建议的工作条件下即可。
您是否了解 过 TMUX1574? 它与 T35A5018引脚对引脚兼容、具有更好的漏电性能、更低的传播延迟、非常适合 UART 等数字信号以及更宽的电压范围。
谢谢
Samniah