This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A5018:TS3A5018多路复用16位&1、8V ADC 输入

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A5018, TMUX1136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/846105/ts3a5018-ts3a5018-to-multiplexe-16-bit-1-8v-adc-inpunt

器件型号:TS3A5018
主题中讨论的其他器件: TMUX1136

您好!

我在设计中使用 TS3A5018对 UART 进行多路复用。 我还需要对器件中的 ADC 精密输入进行多路复用、以获得来自两个传感器的信号。 对该应用使用另一个 TS3A5018是否正确? 是否最好为每个应用使用不同的模型? 是否有更适合这两种应用的产品? 我更愿意使用相同的参考。 电源电压为1.8V、速度低、功耗非常重要。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TMUX1136是 UART 和输入模拟的更好解决方案?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergio、

    感谢您在 e2e 上发帖。

     TS3A5018 是2:1、4通道多路复用  器、而 TMUX1136是2:1、2通道开关。

    TMUX1136属于精密开关/多路复用器系列、还支持 UART。 所有逻辑输入均具有兼容1.8V 逻辑的阈值、并支持1.08V 至5.5V 的电源电压

    如果您计划在 2个 UART 之间切换、则可以使用 此开关、也可以将其 用于对 ADC 精密输入进行多路复用、只要 您的 UART 信号电压和带宽 处于建议的工作条件下即可。

    您是否了解 过 TMUX1574?   它与 T35A5018引脚对引脚兼容、具有更好的漏电性能、更低的传播延迟、非常适合 UART 等数字信号以及更宽的电压范围。

    谢谢

    Samniah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以! 谢谢您!