This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3359:多路复用器断电时过压

Guru**** 1144750 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01012, TIDA-00879, TS5A3359
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/855395/ts5a3359-over-voltage-when-the-multiplexer-is-powered-off

器件型号:TS5A3359
主题中讨论的其他器件:TIDA-00879、TIDA-01012

你(们)好

我受到 TIDA-01012和 TIDA-00879中 AFE 设计的启发、其中  TS5A3359多路复用器用于电阻分压器网络选择。 我正在设计一个类似的场景、在这个场景中、我想要测量三个不同的传感器(A、B、C)、如下面的草图所示。 我计划使用与左侧类似的设计。 相对于 COM (黄色点)、A、B 和 C 上的电压可高达+-100V 峰值。

此参考设计 TIDA-01012的最大输入电压为50V、但由于分压器的原因、我猜在该设计中也可以实现100V 的电压。 我的问题是:  当 TS5A3359断电(Vcc=0)但输入电压(A、B、C)仍然可用时、会发生什么情况。 它是否会对多路复用器造成任何损坏? 此外、在高侧连接多路复用器时、您是否会看到任何问题、如右侧的 sketch 所示?

我要使用多路复用器的原因是传感器(A、B 和 C)也在 eachother 之间的电阻网络中,我不想引入测量电路的并行路径。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值的脚注(4)显示:

    如果观察到输入和输出钳位电流额定值、则可能超出输入和输出电压额定值。

    MΩ、在左侧电路中使用10k Ω 电阻器时、电流将在±500kV 时超过50mA。

    右侧电路没有电流限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens、

    出于好奇、为什么右侧电路没有限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I/O 和 VCC/GND 之间有寄生和 ESD 保护二极管。 如果 I/O 电压高于 VCC 或低于 GND、则电流会流经这些二极管、如果过高、可能会烧毁这些二极管。

    在右侧电路中、高电压和 VCC/GND 之间的路径中没有电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、newwe bee、

    在这两种情况下、在开关关闭时、您都可以通过开关获得100V 的电压。 正如 Clemens 提到的、这将损坏 I/O 和 Vcc/GND 之间的 ESD。  
    它还可能损坏 MOSFET 结构本身。

    如果您想测量此类高电压、可以查看我们的《分流和电压测量应用手册 》:http://www.ti.com/lit/ug/tidua81/tidua81.pdf

    此致、

    Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ambroise、

    感谢您的参考、很抱歉耽误您的回答。

    我有点困惑、因为您说这两种设置都是不允许的。 左侧的电路与 TIDA-01012中 的应用非常相似、该应用具有50V 的输入电压。  我只稍微更改了电阻器值、高电压将出现在端子板上(A 至 COM 或 B 至 COM 或 C 至 COM)。  

    正如 Clemens 所指出的、在这个设置中、电流将非常低、所以这是否仍然是一个问题并且将对开关造成损坏?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果电流(流经 ESD 二极管)、则关断状态下的±100V 不是问题、因为大多数电压将在电阻器上下降。

    只有在 VCC 没有 ESD 二极管时、处于关断状态的+100V 才是一个问题、对于具有可过压引脚的器件、情况就是如此。 TS5A3359不具有此功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    News_bee、您好!

    实际上、第一种解决方案在多路复用器上的电压非常小。

    对于第二种解决方案、您必须对其进行测试、因为该器件的额定绝对最大值为-0.5V 至 Vcc+0.5V。

    此致、

    Ambroise