主题中讨论的其他器件:TIDA-00879、TIDA-01012
你(们)好
我受到 TIDA-01012和 TIDA-00879中 AFE 设计的启发、其中 TS5A3359多路复用器用于电阻分压器网络选择。 我正在设计一个类似的场景、在这个场景中、我想要测量三个不同的传感器(A、B、C)、如下面的草图所示。 我计划使用与左侧类似的设计。 相对于 COM (黄色点)、A、B 和 C 上的电压可高达+-100V 峰值。
此参考设计 TIDA-01012的最大输入电压为50V、但由于分压器的原因、我猜在该设计中也可以实现100V 的电压。 我的问题是: 当 TS5A3359断电(Vcc=0)但输入电压(A、B、C)仍然可用时、会发生什么情况。 它是否会对多路复用器造成任何损坏? 此外、在高侧连接多路复用器时、您是否会看到任何问题、如右侧的 sketch 所示?
我要使用多路复用器的原因是传感器(A、B 和 C)也在 eachother 之间的电阻网络中,我不想引入测量电路的并行路径。