主题中讨论的其他器件: TMUX1133
我在设计中添加了该器件、后来意识到该器件与图不一致。 数据表中还有另一个组件 TMUX1133。 为此、它显示了在 SEL1 = 0时、D1连接到 S1A。 而对于 TMUX1134、它显示 SEL1 = 0、D1连接到 S1B。 但是、图中所示的开关臂对于这两个部件都是相同的。 这会影响我的设计中的起始瞬态阶段。 您能确认哪一个是正确的吗?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我在设计中添加了该器件、后来意识到该器件与图不一致。 数据表中还有另一个组件 TMUX1133。 为此、它显示了在 SEL1 = 0时、D1连接到 S1A。 而对于 TMUX1134、它显示 SEL1 = 0、D1连接到 S1B。 但是、图中所示的开关臂对于这两个部件都是相同的。 这会影响我的设计中的起始瞬态阶段。 您能确认哪一个是正确的吗?
谢谢你