This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1134:真值表中的问题

Guru**** 2516090 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1134, TMUX1133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/856176/tmux1134-question-on-truth-table

器件型号:TMUX1134
主题中讨论的其他器件: TMUX1133

我在设计中添加了该器件、后来意识到该器件与图不一致。 数据表中还有另一个组件 TMUX1133。 为此、它显示了在 SEL1 = 0时、D1连接到 S1A。 而对于 TMUX1134、它显示 SEL1 = 0、D1连接到 S1B。 但是、图中所示的开关臂对于这两个部件都是相同的。 这会影响我的设计中的起始瞬态阶段。 您能确认哪一个是正确的吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saad、

    我认为您所指的器件方框图可以在数据表首页上看到吗?  

    此图旨在显示每个器件内部的开关数量、但不会指出根据给定的逻辑电压连接了哪个输入。 但是、我们可以更清楚地更新映像。

    逻辑0的开关位置。 请参阅第26页的真值表、因为这是有关哪些输入与不同控制引脚上的不同逻辑电压相连的信息源。  

    您如何在系统中使用 TMUX1134?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dakotah、

    感谢您迅速返回给我!

    从您提到的内容看、这意味着 SEL1 S1B 的逻辑0连接到 D1。 实际上是真值表中提到的内容。

    最好更新数据表、因为查看两个模型的相同图像但不同的真值表会有点混乱。

    我将 IC 用作类似 SPDT 继电器的电路、具有大约2mA 的低电流。 您认为这种用例是否有意义?

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Saad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saad、

    正确的是、对于连接到 D1的 SEL1 S1B、正确的连接是逻辑0。 就像真值表中显示的那样。

    我们更新了数据表中的图像、以消除任何混淆。 请留出几天时间让其在网络上刷新。

    这是一个类似的用例、我们之前已经看到过、以这种方式使用开关非常有用。