This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A21366:该器件的 GND 应该连接到数字接地或模拟接地、为什么?

Guru**** 1131400 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A21366, TS5A3166
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/854072/ts5a21366-should-the-gnd-of-this-part-be-connected-to-a-digital-ground-or-an-analog-ground-and-why

器件型号:TS5A21366
主题中讨论的其他器件: TS5A3166

我在查看 TS5A21366的数据表、其中提到了将接地端连接到数字接地端。 为什么不能将其连接到模拟接地? 将其连接到数字接地的原因是什么。

此致、

Sasank。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasank、您好!  

    感谢您与我们联系。

    我们提到了将其连接到 DGND、以最大限度地减少设计中模拟器件在 AGND 上的信号产生的干扰。  
    如果有必要、您必须检查您的设计。

    您可以看到我们的实现方案此参考设计的原理图: https://www.ti.com/tool/TIPD188

    谢谢、此致、

    Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambroise、

    感谢您的回答。 我还想知道您是否有导通电阻与 TS5A21366类似的单通道 SPST 开关。  TS5A21366 是一款双通道 SPST 开关。  

    此致、

    Sasank。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasank、您好!

    我们有 TS5A3166、它属于同一系列。 它的规格与2通道 Oe.http"%20title="TS5A3166">:/www.ti.com/product/TS5A3166 " title="TS5A3166">非常相似

    如果您不能使用我们的选择站点来微调您的选择: 1:1单通道开关

    谢谢、此致、

    Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambroise、

    对于 TS5A3166、数字输入是否需要下拉电阻器?  

    此致、

    Sasank。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasank、您好!  

    如果您的控制器 GPIO 在信号不为高电平时不悬空、则数字输入不需要下拉电阻器。

    如果信号悬空、您应该将其拉至低电平、正如您提到的。  

    此致、

    Ambroise  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambroise、

    感谢您先前的回答。  

    我将  使用低通滤波器将 GPIO 连接到 TS5A3166的数字输入。 因此、在启动期间、低通电路中的电容器将处于接地电势、充当有效的下拉电阻。  

    此外、我能否知道数字输入的输入电阻? 我在 TS5A3166数据表中看不到它。

    此致、

    Sasank。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasank、您好!

    我们没有它的确切输入电阻、但它具有高阻抗。 您能解释一下您需要的价值是什么吗?

    BR Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambroise、

    我们在 TS5A3166和 微处理器的 GPIO 引脚之间连接了一个25K Ω 电阻器、作为低通电路的一部分。 我们希望确保25K Ω 电阻器对 TS5A3166的输入阻抗没有影响。 理想情况下、如果输入阻抗为6M Ω、如 TS5A21366中所示、25K Ω 不会产生任何影响。

    由于 TS5A3166将数字输入泄漏电流列为2nA、而 TS5A21366的0.6uA 则 TS5A3166的输入阻抗将远高于 TS5A21366。

    此致、

    Sasank。