请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CD4052B 多路复用器团队、
客户希望在需要在信号路径上通过器件运行高达250mA 的应用中将 CD4052B 用作多路复用器。 只要它们考虑到压降、是否可以使用此电流大小的器件?
我在数据表中看不到最大电流。
谢谢、
Darren
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.