This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4052B:最大电流

Guru**** 2441730 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4052B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/853602/cd4052b-max-current

器件型号:CD4052B

多路复用器团队、

客户希望在需要在信号路径上通过器件运行高达250mA 的应用中将 CD4052B 用作多路复用器。  只要它们考虑到压降、是否可以使用此电流大小的器件?

我在数据表中看不到最大电流。

谢谢、
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    感谢您使用 E2E。

    根据数据表、任何一个输入端的绝对最大直流输入电流均为10mA。 超出绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久损坏。

    此致、

    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kate、

    感谢您指出这一点。  我找不到这条线、但现在就看了。

    谢谢、

    Darren