请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX1208 大家好、
我正在搜索与 TMUX1208类似的汽车器件。 1.8V 兼容、具有宽电源电压范围。
此致、
Matt
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
这是一个一次性案例、我希望避免使用 I/O 端口扩展器(由于成本原因)、并将多路复用器与串行器上的4个可用 I/O 搭配使用、以控制多路复用器、该多路复用器将 I/O 计数扩展到8 (基本上是3个串行器用于控制、 一个作为通用输入)。 终端设备是一个摄像头模块、其中串行器仅在1.8V 电压下工作。 上面发布的多路复用 器是扩展器的1/4成本、因此希望选择这种方案。
再次感谢、
Matt