This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1208:需要一款与 TMUX1208类似的汽车器件

Guru**** 2503735 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/823311/tmux1208-need-an-comparable-automotive-device-to-tmux1208

器件型号:TMUX1208

大家好、

我正在搜索与 TMUX1208类似的汽车器件。 1.8V 兼容、具有宽电源电压范围。

此致、

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、  

    目前、我们没有一款具有1.8V 兼容逻辑和宽电源电压范围且符合汽车标准的8:1器件。  我们始终在寻找更好地为客户服务的方法、并将此请求提交给我们的产品定义者。  您知道这种类型的开关想要采用哪种类型的封装吗?  是什么推动了对宽电源范围的需求?  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个一次性案例、我希望避免使用 I/O 端口扩展器(由于成本原因)、并将多路复用器与串行器上的4个可用 I/O 搭配使用、以控制多路复用器、该多路复用器将 I/O 计数扩展到8 (基本上是3个串行器用于控制、 一个作为通用输入)。  终端设备是一个摄像头模块、其中串行器仅在1.8V 电压下工作。 上面发布的多路复用 器是扩展器的1/4成本、因此希望选择这种方案。

    再次感谢、

    Matt