This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6119:有关高压开关选择的问题

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX6119, TMUX6136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/817699/tmux6119-question-about-high-voltage-switch-selection

器件型号:TMUX6119
主题中讨论的其他器件: TMUX6136

大家好、

   由于客户需要一个高电压 SPDT 开关来切换12V 信号、与 ADG5434 (首选四通道或更多通道)相比、是否有任何推荐器件?  非常感谢!

此致

正泉路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhengquan:

    TMUX6119可用于开关12V 应用。 对于更多通道、我们还提供了 TMUX6136双通道器件。

    您能否提供有关连接到交换机的设备的更多信息?

    12V 是最大信号还是最大 VDD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhengquan:

    一段时间后、您听不到任何声音。 有更新吗?

    我将关闭此主题、因为我在一段时间内没有听到您的声音。 如果您有更多信息响应重新打开此主题。