Other Parts Discussed in Thread: TMUX6119, TMUX6136
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX6119 主题中讨论的其他器件: TMUX6136
大家好、
由于客户需要一个高电压 SPDT 开关来切换12V 信号、与 ADG5434 (首选四通道或更多通道)相比、是否有任何推荐器件? 非常感谢!
此致
正泉路
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.