This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3T3245:I/O 信号读数较低

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3T3245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/816366/sn74cb3t3245-lower-readings-on-i-o-signals

器件型号:SN74CB3T3245

大家好、

我们的客户对 SN74CB3T3245进行了如下配置:

VCC=3.3V。 B1-B8信号由 FPGA (LVCMOS 3.3V)驱动。 信号 A1-A8具有10K 下拉电阻。 A1-A8上的读数为2.1V、而不是预期的3.3V。  您能告诉我们造成这种情况的原因吗?

我们衷心感谢您的帮助。 非常感谢。

此致、

Jejomar