Other Parts Discussed in Thread: TMUX1109
大家好、
我的客户正在水表项目中评估我们的 TMUX1109。 用例如下图所示。 "发送"信号来自0V~3.6V。 接收信号来自-1V~+1V。 因此、TMUX1109的总输入范围为-1V~3.6V。 因此、我们必须使用双电源。 那么、我只想向您核实一下、如果我们可以使用 VSS=-1V 和 VDD=4V 等非对称电源吗?
另一个问题是、我们声称具有如下所示的 Δ Rdson。 我不确定这是 S1A 和 S2A 之间的差异还是 S1A 和 S1B 之间的差异? 客户更关心"发送"通道和"接收"通道之间的 Δ Rdson。 希望您能帮您解释一下。 谢谢。
此致、
韦恩