This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1109:非对称电源和 Δ Rdson 问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1109

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/816480/tmux1109-question-asymmetric-power-supply-and-delta-rdson

器件型号:TMUX1109

大家好、

我的客户正在水表项目中评估我们的 TMUX1109。 用例如下图所示。 "发送"信号来自0V~3.6V。 接收信号来自-1V~+1V。 因此、TMUX1109的总输入范围为-1V~3.6V。 因此、我们必须使用双电源。 那么、我只想向您核实一下、如果我们可以使用 VSS=-1V 和 VDD=4V 等非对称电源吗?  

 

另一个问题是、我们声称具有如下所示的 Δ Rdson。 我不确定这是 S1A 和 S2A 之间的差异还是 S1A 和 S1B 之间的差异? 客户更关心"发送"通道和"接收"通道之间的 Δ Rdson。 希望您能帮您解释一下。 谢谢。

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    是的、TMUX1109可以支持您刚才提到的渐近电源轨。我今天测试了您今天在实验中提到的电源条件、25°C 时测量的电源电流大约为5nA

    Δ Ron 规格是任意通道之间的差异。 这将考虑 S1A 到 S2A 和 S1A 到 S1B 的测量值。 但是、由于您使用的电源为+4V 和-1V、因此 VDD 和 VSS 之间的总差值为5V。 这意味着您的规格将与5V 表或±2.5V 电源表最为相似。 这意味着您的 Δ RON 值实际上优于您在图像中显示的值。  

    此器件最适合您的应用。