This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS12A12511:TS12A12511的-3dB 带宽

Guru**** 2501865 points
Other Parts Discussed in Thread: TS12A12511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/574880/ts12a12511--3db-bandwidth-of-ts12a12511

器件型号:TS12A12511

尊敬的工程师:

数据表提供了"频率与幅度"曲线、-3dB 带宽可达到93MHz。 但有一位客户对其进行了测试、-3dB 带宽远低于93Mhz、请参阅他测试的结果。

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    您的客户所经历的行为与数据表中预期的行为绝对不符。  一个潜在的原因可能是校准不当、或者忽略电路板的带宽及其对反射和传输的影响。  您的客户是否只是在连接到电路板的引线上进行 eCal 或2端口校准?  或者、他/她是否执行了下图所示的2端口校准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好;

     非常感谢您的回复。以下是我们客户的回复:

     PCB 设计如下所示、只有机械继电器或 TS12A12511在 PCB 上进行测试。

    在相同的测试点、相同的测试条件和仪器上拆下 TS12A12511并使用机械继电器时,请按下图所示。  跳接测试导线并不完美、但 TS12A12511 的性能太差、剂量与其数据表不匹配。

    e2e.ti.com/.../TS12A12511.zip

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    感谢您提供电路板的测试测量结果并让这个问题变得简单、我们将进一步研究这个问题、并确定我们的器件是否真的不符合数据表规格。  由于芯片不是现成的、这可能需要几天的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailyn、

    我去实验室做了一个非常粗糙的实验板、以仔细检查 TS12A12511带宽是否接近数据表值。  

    下面的测量是 在 Vcc = 12V、 V-=GND 和 IN= 12V 的情况下从 NO 到 COM 之间进行的。 您可以看到、由于  电路板设置粗糙 、曲线不是很平滑、但我们能够从器件中获得>150MHz 的性能。  

    我不确定您的上述测量结果是否理解、因为在曲线斜升的情况下、在测量中、在75MHz 之后、似乎有很多寄生电感。  我希望 TS12A12511在  这些频率上具有寄生电容性能以及下斜曲线。  

     

    以下是有关 高速布局指南的应用手册 、可帮助您的系统实现最佳性能。  

    谢谢、

    Adam