请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74TVC3010 对于器件 SN74TVC3010DGVR、任何人都可以帮助我了解 NMOS 导通晶体管的暂定值、例如阈值电压和 Beta 因子
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
对于器件 SN74TVC3010DGVR、任何人都可以帮助我了解 NMOS 导通晶体管的暂定值、例如阈值电压和 Beta 因子
Siddharth、
我们有一个 HSpice 模型、您可以在 TI.com 工具和软件选项卡上使用该模型来仿真该器件。
这是一个类似的帖子、似乎可以解决您的电容问题以及一些您可能认为有用的其他信息。
谢谢、
Adam