This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74TVC3010:NMOS 参数

Guru**** 1641220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/577097/sn74tvc3010-nmos-parameters

器件型号:SN74TVC3010

对于器件 SN74TVC3010DGVR、任何人都可以帮助我了解 NMOS 导通晶体管的暂定值、例如阈值电压和 Beta 因子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siddharth、

    在 需要晶体管参数的应用中、您尝试使用此器件执行什么操作?  这些参数是专有的、但 您可以大致估算阈 值电压 为~0.5V

    谢谢、

    Adam

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、我需要对这些进行建模以进行仿真。 您是否还可以确认24pF 时给出的 Ci 值是栅源电容的栅极输入到接地电容?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siddharth、

    我们有一个 HSpice 模型、您可以在 TI.com 工具和软件选项卡上使用该模型来仿真该器件。  

    这是一个类似的帖子、似乎可以解决您的电容问题以及一些您可能认为有用的其他信息。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,但我已经检查了这个模型,但它不可读,因此我无法更改其中的任何参数