This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74TVC3010:数据表相关问题

Guru**** 1561515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/577342/sn74tvc3010-datasheet-related-questions

器件型号:SN74TVC3010

发件人电子邮件:

--

  • 是否也可以将 A1、A2...、A11作为输入?

  • 器件的最高工作结温是多少 、建议的工作温度是85、但绝对最大值是多少。 价值?

  • 绝对最大值部分提到输入钳位电流 IIK (Vi < 0),那么输入是否有接地钳位二极管?

  • 帮助我了解 NMOS 导通晶体管的暂定值、例如阈值电压和 Beta 因子

  • 还要确认以下突出显示的电容是栅极至接地电容、即24pF 还是栅极至源极电容



--

此致、

 

Sonia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sonia、

    1) 1) A1、A2..、A11也可以作为输入吗?

    我不知道你在这里要问什么。  无源 FET 开关是双向的、因此 A 或 B 引脚都是双向的


     

     

    2) 2)器件的最高工作结温是多少、建议的工作温度是85、但绝对最大值是多少。 价值?

    器件的最高结温将存在于最高环境温度和通过器件的最大功率下。  这些是低功耗器件、因为根据数据表、只能通过开关的电流为64mA。  您还将看到最高存储温度为150摄氏度、远高于正常低功耗运行期间的结温上升。

    3) 3)绝对最大值部分提到输入钳位电流 IIK (Vi < 0),那么输入是否有接地钳位二极管?

    正确的是、I/O 引脚与接地之间有保护二极管。  您可以看到、我们不建议 在 I/O 引脚上施加负电压、因为它将开始开启这些超过-0.5V 的二极管  

    4) 4)帮助我处理 NMOS 导通晶体管的暂定值、例如阈值电压和 Beta 因子

    您为什么需要了解阈值电压和 Beta 因子等 NMOS 参数?  此信息属于 TI 设计和工艺的专有信息、但通常 CMOS 阈值电压~0.5V  

    5) 5) 还确认以下突出显示的电容是栅极接地电容、即24pF 还是栅源极电容

    导通状态电容 CI/o (开/关)是从 I/O 引脚到接地的电容。  CI (GATE)电容从 GATE 引脚接地。

     

    谢谢、

    Adam