Other Parts Discussed in Thread: MUX509, TS12A4514, CD4016B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:MUX509、 TS12A4514、 CD4016BTI 是否 有与 MAX14759ETA+T 直接竞争的产品? 它不需要是引脚对引脚的。
感谢您的帮助!
--
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Sonia、
您可以使用 TI.com 交叉参考工具搜索与竞争对手器件类似的 TI 器件。
除了 TS12A4514器件、TI 还有更高电压的产品系列 、例如 MUX509和 CD4016B。
为了帮助您缩小选择范围、您能否向我们提供一些有关您在应用程序中如何使用 Maxim 器件的更多信息? 您要切换什么信号? 电压范围是多少? 我们是否应该考虑优化任何关键性能参数?
谢谢、
Adam