This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX14759ETA+T 更换

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: MUX509, TS12A4514, CD4016B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/576073/max14759eta-t-replacement

主题中讨论的其他器件:MUX509TS12A4514CD4016B

TI 是否 有与 MAX14759ETA+T 直接竞争的产品? 它不需要是引脚对引脚的。

 

感谢您的帮助!

--

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sonia、

    您可以使用 TI.com 交叉参考工具搜索与竞争对手器件类似的 TI 器件。 

    除了 TS12A4514器件、TI 还有更高电压的产品系列 、例如 MUX509和 CD4016B。  

    为了帮助您缩小选择范围、您能否向我们提供一些有关您在应用程序中如何使用 Maxim 器件的更多信息?  您要切换什么信号?  电压范围是多少? 我们是否应该考虑优化任何关键性能参数?

    谢谢、

    Adam