This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 要求解决方案更换麦克风 SPDT 音频开关

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/575675/asking-for-the-solution-to-replace-the-mic-spdt-audio-switch

主题中讨论的其他器件:TS5A3159

大家好、

我们是否有解决方案来替换隔行音频麦克风开关?

e2e.ti.com/.../ASC0201_EA810290945E33803A67E14FF75307526263AF824772C4893C68664E5F00_V11.pdf

谢谢、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH、

    很抱歉、我无法阅读人体模型数据表、但 我可以从该器 件的信息中看出、它是一个单通道2:1 SPDT 开关、工作电压为 Vdd= 3V。  它将在 IN2和 IN1引脚上传递的信号范围为0.6至3.6V。

    我在 TI.com 上使用了开关选择工具 、并针对 将使用3V 电源运行的单通道2:1 SPDT 开关进行了滤波。  我们似乎有 6个器件符合这些结果、采用 SOT-23封装、以及 TS5A3159。

    谢谢、

    Adam