This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Thomas:
我们可以从数据表中估算出功耗。 由于制造公差、自然会有一些差异性。 但是、上限应受以下计算的限制。 在数据表的第6.6节中、我们获得了由3V 至3.6V 电源供电的器件的电气特性。 最后一个参数是来自电源的电流。 诚然、该表显示了电源电压为3.6V 的值、但如果您查看由较低电源电压生成的第6.5节 ICC、您可以看到最大 ICC 仅变化0.1uA (表1)。 因此、根据您是通过 Vcom 传递负信号还是正信号、最大 ICC 消耗将为3.4 uA 或1.3 uA。 要估算此值的最大功率、只需将其中一个值乘以3.3V 即可。
表1.
除上述功率外、您还将通过 Vcom 和 NO 或 NC 构成的通道消耗功率。 要计算此值、您需要使用您要传递的信号的电压以及负载电阻。 您可以根据表2、下图和以下公式计算功耗。
表2.