This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3359:用作串行线调试的多路复用器

Guru**** 2502465 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/573046/ts5a3359-used-as-a-multiplexer-for-serial-wire-debug

器件型号:TS5A3359

你好。

      我将 TS5A3359用作串行线调试的多路复用器。 我们的想法是在三个不同的微控制器中使用一个 J-link (用于 ARM 微控制器的调试和固件下载的工具)。 我使用4个开关、一个用于 SWDIO 线路、另一个用于 SWCLK 线路、另一个用于复位线路、另一个用于 VTRef 线路、因此我可以选择使用微控制器来调试/下载固件。

      我遇到了 SWCLK 和 SWDIO 线路问题。 我已经解决了在每个微控制器的 SWCLK 线路中添加一个下拉电阻器的 SWCKL 线路的问题。 我n´t 解决 SWDIO 线路的问题。 我在´s 开关后在 SWDIO 线路上连接了一个示波器、在下载过程的开始时看到一些脉冲(电平正常)、但我始终会遇到错误、无法对微控制器进行编程。 我n´t 放置下拉和上拉、但它不起作用。 正如我所说n´t 的那样、其余的线路是正常的(如果我使用开关对其余信号进行布线、并且我不使用 SWDIO 线路的开关、那么一切都是正常的)。

      我已附上一张图片、展示了开关的连接方式。 有人可以提供帮助吗? 提前感谢您!!

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jose、

    您能否在 SWDIO 线路上为 TS5A3359DCU 提供输入和输出的示波器截图? 您还尝试了哪些上拉/下拉值? 您是否知道您在传输过程中的哪个点开始观察到错误?