请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS5A3359 你好。
我将 TS5A3359用作串行线调试的多路复用器。 我们的想法是在三个不同的微控制器中使用一个 J-link (用于 ARM 微控制器的调试和固件下载的工具)。 我使用4个开关、一个用于 SWDIO 线路、另一个用于 SWCLK 线路、另一个用于复位线路、另一个用于 VTRef 线路、因此我可以选择使用微控制器来调试/下载固件。
我遇到了 SWCLK 和 SWDIO 线路问题。 我已经解决了在每个微控制器的 SWCLK 线路中添加一个下拉电阻器的 SWCKL 线路的问题。 我n´t 解决 SWDIO 线路的问题。 我在´s 开关后在 SWDIO 线路上连接了一个示波器、在下载过程的开始时看到一些脉冲(电平正常)、但我始终会遇到错误、无法对微控制器进行编程。 我n´t 放置下拉和上拉、但它不起作用。 正如我所说n´t 的那样、其余的线路是正常的(如果我使用开关对其余信号进行布线、并且我不使用 SWDIO 线路的开关、那么一切都是正常的)。
我已附上一张图片、展示了开关的连接方式。 有人可以提供帮助吗? 提前感谢您!!