This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4051B:CD4051B、CD4052B、CD4053B 多个问题

Guru**** 1788580 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4053B, CD4052B, CD4051B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/605166/cd4051b-cd4051b-cd4052b-cd4053b-several-questions

器件型号:CD4051B
主题中讨论的其他器件:CD4053BCD4052B

大家好

您是否介意我们问 CD4051B、CD4052B 和 CD4053B?


在 25°C 的情况下、RDS 为470欧姆(典型值)至1050欧姆(最大值)。
那么、如果 器件 的 RDS 为 1050 Ω@25C、如果是125C、RDS 将为2.5k Ω?
或者、包括上面提到的、在125C 的情况下、最大 RDS 为1.3k Ω?


如果此器件内部有二极管凸点、您是否具有以下字符?
-vF-if 字符
-IR-VR 字符


关于输出电容、在125C 的情况下、您是否具有电气特性?

此致

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、

    答案1:

    在25°C 时、Ron 不会达到2.5KOhms、因为数据表中的最大边界显示电阻为1300欧姆。 另请注意、随着 VDD 的升高、该 Ron 会降低。 例如、当 Vdd = 15V 时、125C 时的最大 Ron 仅为300欧姆。  

    答案2:

    该器件在内部具有 ESD 钳位二极管。 您能告诉我 VF-IF、IR-VR 代表什么? 此外、 如果您可以分享您正在调查的特定系统级要求、这将非常有帮助

    答案3:  

    确切的电容通常不是关键、电容随温度变化不大。 根据这两个事实、行业常见的做法仅是在典型测试条件下指定电容。  

     。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    下面还有其他问题、您能给我们回复吗?


    作为我们客户的认可、
    如果 VDD=5V、Ron=1050ohm、OutputCOS=30pF 和 CL=50pF、则传播延迟时间将为84ns 作为我们客户的计算结果。
    那么、为什么数据表和客户计算之间存在差异?
    您能告诉我们"传播延迟时间(信号输入到输出)"的定义吗?


      与 ESD 钳位二极管相关、您是否具有 CAE (TINATI)的等效模型?
    如果您没有它、没关系。

    此致、

    大田松本



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto、您好!  

    我不知道您的客户是如何计算的。 我基于您共享的所有数字构建了一个电路。 从50%输入电压到50%输出的传播延迟约为58.668ns。 我们的数据表显示最大传播延迟为60ns。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto、您好!

    我们没有用于 CD405x 的 SPICE 模型、但如果您对 ESD 钳位有任何顾虑、 我们可以帮助您查看客户的原理图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    扇形 SAN

    非常感谢您的回复!

    此致、

    大田松本