主题中讨论的其他器件:CD4053B、 CD4052B、
大家好
您是否介意我们问 CD4051B、CD4052B 和 CD4053B?
在 25°C 的情况下、RDS 为470欧姆(典型值)至1050欧姆(最大值)。
那么、如果 器件 的 RDS 为 1050 Ω@25C、如果是125C、RDS 将为2.5k Ω?
或者、包括上面提到的、在125C 的情况下、最大 RDS 为1.3k Ω?
如果此器件内部有二极管凸点、您是否具有以下字符?
-vF-if 字符
-IR-VR 字符
关于输出电容、在125C 的情况下、您是否具有电气特性?
此致
大田松本