This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G53:Theta JC

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G53, SN74LVC1G04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/758818/sn74lvc2g53-theta-jc

器件型号:SN74LVC2G53
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G04

您好、E2E、

您能提供 SN74LVC2G53的 θ JC 吗?

BTW、您能不能提供 SN74LVC1G04的 TJMAX?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julian、

    每个封装的热性能信息将有所不同。  请提供您想要了解的信息封装。  

    例如、DCT 封装热指标如下。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Julian、

    您是否仅需要 SN74LVC1G04的 Tjmax 而不需要热性能?
    逻辑器件的 Tjmax 为150C (绝对最大额定值)、超出此值可能会导致可靠性问题或器件永久损坏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    我们使用的 SN74LVC2G53封装为 DCU (VSSOP)、请提供该封装的热性能信息。

    谢谢、

    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    SN74LVC2G53 DCU 封装的热结果、单位为 oC/W

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值)
    288.9
    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值)
    99.6.
    Result - Theta JB (标准数据表值)
    207.3
    结果- psi JT (标准数据表值)
    22.4.
    结果- psi JB (标准数据表值)
    205.7