This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3T3306:SN74CB3T3306的最大抖动

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3T3306, LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/757340/sn74cb3t3306-maximum-jitter-of-sn74cb3t3306

器件型号:SN74CB3T3306
主题中讨论的其他器件: LSF0102

您好、TI、

我们计划使用电压电平转换器(SN74CB3T3306)进行+1.8V 至+2.5V/+3.3V 的转换。 对于我们要通过该转换器运行的信号、我们确实有低抖动标准。 因此、SN74CB3T3306的数据表中没有提供与抖动相关的说明。

那么、您能否告诉我们 、SN74CB3T3306可以向信号中添加的最大抖动是多少?  

希望能尽早作出反应。

此致、

普尔维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    普尔维

    SN74CB3T3306器件不是 LSF0102等传统电平转换器。 选择 SN74CB3T3306的原因是什么?

    您的系统中需要考虑的抖动或规格有哪些问题?

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    普尔维

    我们在一段时间内没有收到您的消息、因此我将关闭此主题。 如果您需要其他帮助、您可以在此处回复重新打开或启动新线程。

    谢谢、
    Adam