Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3T3306, LSF0102
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74CB3T3306 主题中讨论的其他器件: LSF0102
您好、TI、
我们计划使用电压电平转换器(SN74CB3T3306)进行+1.8V 至+2.5V/+3.3V 的转换。 对于我们要通过该转换器运行的信号、我们确实有低抖动标准。 因此、SN74CB3T3306的数据表中没有提供与抖动相关的说明。
那么、您能否告诉我们 、SN74CB3T3306可以向信号中添加的最大抖动是多少?
希望能尽早作出反应。
此致、
普尔维