Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574, SN74CB3T3257, SN74CBTLV3257
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74CB3T3257 主题中讨论的其他器件:TMUX1574、 SN74CBTLV3257
大家好、
我的客户希望将此器件用于 SPI 信号传输 、他们希望知道此器件输出长度限制。
根据我的理解、我们可以通过了解信号速度和传输所允许的最大电容来计算长度限制、
我能否获得基于 SPI 速度的最大电容值建议、或者是否有其他方法知道长度限制?
感谢您的帮助、并随时提供任何建议!
-Andy