This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3T3257:长度限制

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574, SN74CB3T3257, SN74CBTLV3257

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/758709/sn74cb3t3257-length-limit

器件型号:SN74CB3T3257
主题中讨论的其他器件:TMUX1574SN74CBTLV3257

大家好、

我的客户希望将此器件用于 SPI 信号传输 、他们希望知道此器件输出长度限制。

根据我的理解、我们可以通过了解信号速度和传输所允许的最大电容来计算长度限制、

我能否获得基于 SPI 速度的最大电容值建议、或者是否有其他方法知道长度限制?  

感谢您的帮助、并随时提供任何建议!

-Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    为什么选择 SN74CB3T3257而不是更广泛用于 SPI 信号开关的 TMUX1574或 SN74CBTLV3257?

    TI 的信号开关是无源 FET 开关、不具有任何传输或 驱动能力。   您将需要查看 SPI PHY 规范以确定其驱动能力。  对于 用于计算总线电容的开关容性负载、您可以使用开关导通状态电容规格。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    感谢您的回答!
    我能不能要求他人用什么方法来计算布局长度限制?
    或者、对于该器件的输出线路布局是否存在任何问题?

    -Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    为什么选择 SN74CB3T3257 而不是 更广泛用于 SPI 信号开关的 TMUX1574或 SN74CBTLV3257?

    您需要遵循标准的高速信令布局指南。  例如、您可以查看 TMUX1574布局指南。  

    谢谢、

    Adam