Other Parts Discussed in Thread: SN74HC4851-Q1, SN74LV4053A-Q1, SN74HC4852-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74LV4053A-Q1、 SN74HC4852-Q1
您好!
我正在研究将多个 NTC 温度传感器多路复用为 MCU 的1或2个 ADC 输入通道的 TI 模拟多路复用器产品系列。 现在、我已经想到了 SN74LV4053A-Q1、SN74HC4851-Q1和 SN74HC4852-Q1。
4051未指定"注入电流效应控制"功能、并且最大输入钳位电流额定值为负。 当模拟端子摆动到低于 GND 时、钳位电流是否流经内部 ESD 电路? 此外、在任何模拟端子摆动到高于 Vcc 的情况下、都需要将外部二极管钳位到电源轨、对吧?
此外、从图 4和4852数据表中的第4项、我可以说、由于使用固有二极管、因此无需在模拟端子外部使用外部钳位。 模拟端子和 GND 之间是否有任何 ESD 电路?
非常感谢您的帮助!