This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC4851-Q1:注入电流控制详细信息

Guru**** 2813775 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC4851-Q1, SN74LV4053A-Q1, SN74HC4852-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/758162/sn74hc4851-q1-injection-current-control-details

器件型号:SN74HC4851-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74LV4053A-Q1SN74HC4852-Q1

您好!

我正在研究将多个 NTC 温度传感器多路复用为 MCU 的1或2个 ADC 输入通道的 TI 模拟多路复用器产品系列。 现在、我已经想到了 SN74LV4053A-Q1、SN74HC4851-Q1和 SN74HC4852-Q1。

4051未指定"注入电流效应控制"功能、并且最大输入钳位电流额定值为负。 当模拟端子摆动到低于 GND 时、钳位电流是否流经内部 ESD 电路? 此外、在任何模拟端子摆动到高于 Vcc 的情况下、都需要将外部二极管钳位到电源轨、对吧?

此外、从图 4和4852数据表中的第4项、我可以说、由于使用固有二极管、因此无需在模拟端子外部使用外部钳位。 模拟端子和 GND 之间是否有任何 ESD 电路?

非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peiheng、

    从信号路径到 Vcc 和接地都有内部 ESD 钳位二极管。  这可以在绝对最大值表中看到、其中二极管将开始传导高于电源或低于接地的~0.5V 电压。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    您在这里的信息非常简单、非常有用。 我想知道 SN74LV4053A-Q1为什么在 VI->0条件下未指定正输入钳位电流。 这意味着、当模拟输入摆幅高于 Vcc 时、强烈建议使用外部肖特基钳位、对吧?

    非常感谢您的帮助!
    Peiheng。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peiheng、

    不建议 SN74LV4053-Q1器件在 I/O 信号路径引脚上的电压大于 Vcc。  这意味着建议防止这些引脚上的电压超过 Vcc。  您可以使用外部钳位二极管来实现这一点。   

    您的 I/O 信号为何会高于 Vcc?

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:
    感谢您的提示!
    客户正在其电池管理系统设计中寻找 NTC 温度传感器的模拟多路复用器。 我讨论了这些内容以促进 FEMA 流程。 例如、NTC 传感器会位于电池组周围的某些点、而不仅仅是 PCB 上。 因此存在潜在的断线或外部源短路故障、这将在模拟端子上布置比 Vcc 更高的电压。 我提出4851、喷油电流控制功能正好合适。
    Peiheng。