This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MUX506:MUX506电压

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: MUX506, CD4067B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/758593/mux506-mux506-voltage

器件型号:MUX506
主题中讨论的其他器件: CD4067B

您好!

我在数据表中找不到我的问题的真正答案。

我想在3.3V 和5V 混合的应用中使用 IC。

模拟电压介于0V 至5V 之间、电压或数字电压与3.3V 和5V 混合。

电源电压仅为5V。 逻辑是否检测到3.3V 信号为高电平?

非常感谢您的参与。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christoph、

    TI 的信号开关是无源 FET 开关、没有和驱动能力。  您可以将信号路径视为低电阻导线、这意味着它可以在建议的工作条件下传递任何电压的模拟和数字信号。

    但是、MUX506最低有效电源电压为10V。 如果您希望使用可接受5V 电源的器件。  您需要选择 CD4067B 等器件、该器件可使用 TI.com 开关参数工具找到

    谢谢、  

    Adam