Other Parts Discussed in Thread: MUX506, CD4067B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MUX506 主题中讨论的其他器件: CD4067B
您好!
我在数据表中找不到我的问题的真正答案。
我想在3.3V 和5V 混合的应用中使用 IC。
模拟电压介于0V 至5V 之间、电压或数字电压与3.3V 和5V 混合。
电源电压仅为5V。 逻辑是否检测到3.3V 信号为高电平?
非常感谢您的参与。