Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX1574 我想知道在菊链配置中连接2个或更多 TMUX1574时是否存在任何限制。
具体而言、我的设计将连接:
1) 1)处理器到 TMUX 1的 D1引脚
2) 2) TMUX 1的 S1A 引脚到 TMUX 2的 S1A 引脚
3) 3) TMUX #2的 D1引脚至 SPI 闪存