This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:菊花链

Guru**** 2812155 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/756797/tmux1574-daisy-chaining

器件型号:TMUX1574

我想知道在菊链配置中连接2个或更多 TMUX1574时是否存在任何限制。

具体而言、我的设计将连接:

1) 1)处理器到 TMUX 1的 D1引脚
2) 2) TMUX 1的 S1A 引脚到 TMUX 2的 S1A 引脚
3) 3) TMUX #2的 D1引脚至 SPI 闪存

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    达科他州

    您级联任何信号开关的唯一问题是寄生阻抗、泄漏、插入损耗等需要考虑两次。

    与50MHz SPI 信号相比、TMUX1574器件具有1.5GHz 的高带宽、因此您不应看到对这两个器件级联的影响太大。

    谢谢、
    Adam