This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5MP645:TS5MP645混合信号- SE 和 DIFF -验证

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5MP645

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/756007/ts5mp645-mixed-signals-with-ts5mp645---se-and-diff---verify

器件型号:TS5MP645

您好!

我只想验证 TS5MP645可按如下方式使用:

CLK_P/N 可用于 DATA_P/N、反之亦然。

2.我可以将端口用作2个 SE 1.8V 信号(低频、例如 I2C、GPIO 等)。

3.我可以混合 SE 和差动信号。

我是对的吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itay、

    所有 TI 无源 FET 开关都可以视为理想情况下的0 Ω 导线、数据表规格说明了导线的限制。

    1)和3)的答案请参阅数据表的9.2.2详细设计过程。   

     2) 2) 1.8V 信号处于0至3.6V 的建议工作条件下。  只要电压和带宽在数据表的建议值内、通过此开关的协议无关紧要。  

    谢谢、  

    Adam