Other Parts Discussed in Thread: TMUX136
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74CB3T1G125-Q1 主题中讨论的其他器件:TMUX136
大家好、
请帮助您检查我们是否有符合汽车标准的 SPDT 开关、该开关可替代 SKY13370-374LF?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TMUX136
大家好、
请帮助您检查我们是否有符合汽车标准的 SPDT 开关、该开关可替代 SKY13370-374LF?
谢谢
铁氧、
SKY13370-374器件是一款砷化镓开关(GaAs)、包括50 Ω 内部终端。 与此类似的高带宽无源 FET 开关是 TMUX136、但它是 CMOS 开关、无法像 GaAs 开关那样处理>128mA 的电流。 您可以在低功耗高速应用中使用 TMUX136
PE4259器件采用 CMOS 工艺、但其特性类似于射频开关。 TMUX136具有良好的信号性能、但许多客户希望它具有当前数据表中 TMUX136没有的射频类型测试特性、如压缩点和 IP3s 等。
谢谢、
Adam