This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3T1G125-Q1:AEC Q100版本以替代 SKY13370-374LF

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX136
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/753250/sn74cb3t1g125-q1-aec-q100-version-to-replace-sky13370-374lf

器件型号:SN74CB3T1G125-Q1
主题中讨论的其他器件:TMUX136

大家好、

请帮助您检查我们是否有符合汽车标准的 SPDT 开关、该开关可替代 SKY13370-374LF?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以及 PE4259DS?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    铁氧、

    SKY13370-374器件是一款砷化镓开关(GaAs)、包括50 Ω 内部终端。  与此类似的高带宽无源 FET 开关是 TMUX136、但它是 CMOS 开关、无法像 GaAs 开关那样处理>128mA 的电流。   您可以在低功耗高速应用中使用 TMUX136

    PE4259器件采用 CMOS 工艺、但其特性类似于射频开关。  TMUX136具有良好的信号性能、但许多客户希望它具有当前数据表中 TMUX136没有的射频类型测试特性、如压缩点和 IP3s 等。  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    非常感谢!