This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3251:模拟开关/多路复用器解决方案支持1.8V Vcc

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/589489/sn74cbt3251-analog-switch-muxes-solution-support-1-8v-vcc

器件型号:SN74CBT3251

大家好、

 

我的客户正在寻找能够支持1.8V Vcc 的8通道模拟开关解决方案、正如 SN74CBT3251那样、但 SN74CBT3251的最小 Vcc 为4V。

我们是否有任何解决方案?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fery、

    如需未来 参考、您可以使用开关和多路复用器下的 TI.com's 参数搜索、以更快地找到您的解决方案、如下所示:

    遗憾的是、我们的产品系列中没有可在1.8V 至5V 的 Vcc 下运行的8通道开关。  8线至1线多路复用开关的最低电压 Vcc min 为2V、通常在该电压下、开关的导通电阻会变得非常非线性。  但是、我们有多个2:1开关可适应该 Vcc 范围。  下面只是我们拥有的众多解决方案中的几个。  您可以级联其中的几个以实现8至1多路复用器。  能否详细介绍一下您尝试使用这些开关实现的目标?  我可以通过一些更多的细节为您提供更好的选择。