主题中讨论的其他器件: TS3A24157、 SN74AVC1T45
您好!
我们使用的是 SN74CB3T3257PWR 器件。 此器件由3.3V 电源供电、但我们提供的 IO 为1.8V 逻辑电平。 请分享此器件支持1.8V IO 信号以及 IO 信号中的任何逻辑电平转换的确认信息。
因为 VCC=3.3V 时的 VIH 被称为2V。但我们的 IO 是1.8V 信号、不符合2V 的 VIH。 请确认该器件支持我们的1.8V 应用。
希望您能尽早回复。
此致、
Lakshmi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们使用的是 SN74CB3T3257PWR 器件。 此器件由3.3V 电源供电、但我们提供的 IO 为1.8V 逻辑电平。 请分享此器件支持1.8V IO 信号以及 IO 信号中的任何逻辑电平转换的确认信息。
因为 VCC=3.3V 时的 VIH 被称为2V。但我们的 IO 是1.8V 信号、不符合2V 的 VIH。 请确认该器件支持我们的1.8V 应用。
希望您能尽早回复。
此致、
Lakshmi
Lakshimi、
Vcc = 3.3V 时提供的 SN74CB3T3257器件将通过 I/O 引脚1A、2A、...4B2传递1.8V 电压、而不进行转换。
当 Vcc = 3.3V 时、SN74CB3T3257器件在数字控制信号引脚 EN 和 S 上识别逻辑高电平的最小电压为 VIH = 2V
数据表中的 VIH 和 VIL 电平仅适用于数字逻辑引脚 S 和 EN、而不适用于 I/O 路径。
以下 是介绍 CB3T 系列 器件的应用手册、以了解详情
您是否需要帮助查找不带电平转换的开关、以便此问题不会成为问题? 您尝试对系统中的开关执行什么操作?
Adam
Lakshimi、
我 在 TI.com 上搜索 了可由1.8V 电源供电的2通道1:2 SPDT 器件。 所有这些器件都将通过 I/O 路径1.8V 电压、并为 UART 信号提供足够的带宽。 如果您喜欢 TS3A23159等这些器件、请告诉我。
谢谢、
Adam
尊敬的 Adam:
感谢你的答复。 是的、我们同意、当 VCC =1.8V & Select 且 OE 由1.8V 信号驱动时、将不符合建议。
我们在这里讨论了 VCC、它现在是3.3V、我们已使用 74AVC1T45GW、125 (单位电平转换器)作为选择信号、将其从1.8V 逻辑转换为3.3V、以便我们能够满足2V 的 VIH 要求。
通过 IO 信号(UART)的电流为1.8V 逻辑电平。 以下是我们目前设计的实际实施情况、希望我们现在可以继续、请确认。
您的早期回复对我们有所帮助。
此致、
Lakshmi
Lakshmi、
我不确定您要求我提供哪些其他信息。 SN74CB3T3257建议运行条件规定它能够传递0至5.5V 的信号、电源电压可为2.3-3.6V、并且逻辑控制信号必须大于2V 才能获得 有效的逻辑高电平信号。 只要您的 UART 信号 带宽小于200MHz (通常我看到 UART <1MHz)、上述系统实现就处于数据表中的建议运行条件内。
如果您需要一个可在 Vcc=3.3V 电 压下运行并接受1.8V 逻辑控制信号的2通道2:1 SPDT 开关、请查看以下器件。 使用其中一个器 件将无需使用 SN74AVC1T45电平转换器。 下面、我使用了 TI.com 选择工具来滤除2通道、2:1 SPDT、Vcc = 3.3V 和 VIH < 1.8V。 它 返回了8个结果、如 TS3A24157。
如果您需要其他东西、请告诉我。
Adam