This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3T3257:逻辑电平兼容性

Guru**** 2386520 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3T3257, TS3A24157, SN74AVC1T45
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/568275/sn74cb3t3257-logic-level-compatability

器件型号:SN74CB3T3257
主题中讨论的其他器件: TS3A24157SN74AVC1T45

您好!

 我们使用的是 SN74CB3T3257PWR 器件。 此器件由3.3V 电源供电、但我们提供的 IO 为1.8V 逻辑电平。 请分享此器件支持1.8V IO 信号以及 IO 信号中的任何逻辑电平转换的确认信息。

因为 VCC=3.3V 时的 VIH 被称为2V。但我们的 IO 是1.8V 信号、不符合2V 的 VIH。 请确认该器件支持我们的1.8V 应用。

希望您能尽早回复。

此致、

Lakshmi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lakshimi、

    Vcc = 3.3V 时提供的 SN74CB3T3257器件将通过 I/O 引脚1A、2A、...4B2传递1.8V 电压、而不进行转换。

      

     当 Vcc = 3.3V 时、SN74CB3T3257器件在数字控制信号引脚 EN 和 S 上识别逻辑高电平的最小电压为 VIH = 2V

      

    数据表中的 VIH 和 VIL 电平仅适用于数字逻辑引脚 S 和 EN、而不适用于 I/O 路径。

    以下 是介绍 CB3T 系列 器件的应用手册、以了解详情  

    您是否需要帮助查找不带电平转换的开关、以便此问题不会成为问题?  您尝试对系统中的开关执行什么操作?

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢您的回复。 您的回答澄清了我们的疑问。

    如果您建议使用支持1.8V IO 信号且 VCC 为1.8V 的开关、这将非常有用。 该多路复用器适用于 UART 应用、如下所示。

    此致、

    Lakshmi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lakshimi、

    在 TI.com 上搜索 了可由1.8V 电源供电的2通道1:2 SPDT 器件。  所有这些器件都将通过 I/O 路径1.8V 电压、并为 UART 信号提供足够的带宽。  如果您喜欢 TS3A23159等这些器件、请告诉我。  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:
    感谢您分享合适的器件。
    由于我们处于设计的最后阶段、我们希望继续使用 SN74CB3T3257PWR、因为它的 IO 端口支持1.8V UART 信号、而器件由3.3V 的 VCC 供电。 您的最终确认将对我们有所帮助。

    此致、
    Lakshmi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    正在等待您确认将 SN74CB3T3257PWR 器件用于 UART 应用。 您的早期回复对我们有所帮助。

    此致、
    Lakshmi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lakshmi、

    如果您在以下应用中使用 SN74CB3T3257、它将不起作用、因为它违反了建议的电源电压和输入逻辑高最小 阈值。  如果您将 Vcc 更改为3.3V、则该器件仍将不工作、因为逻辑阈值 VIH 仍为2V。  

    在前面的文章中提到的其他几种器件可在1.8V 电源电压下运行。

    谢谢、

    Adam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢你的答复。 是的、我们同意、当 VCC =1.8V & Select 且 OE 由1.8V 信号驱动时、将不符合建议。  

    我们在这里讨论了 VCC、它现在是3.3V、我们已使用 74AVC1T45GW、125 (单位电平转换器)作为选择信号、将其从1.8V 逻辑转换为3.3V、以便我们能够满足2V 的 VIH 要求。

    通过 IO 信号(UART)的电流为1.8V 逻辑电平。 以下是我们目前设计的实际实施情况、希望我们现在可以继续、请确认。

    您的早期回复对我们有所帮助。

    此致、

    Lakshmi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lakshmi、

    我不确定您要求我提供哪些其他信息。  SN74CB3T3257建议运行条件规定它能够传递0至5.5V 的信号、电源电压可为2.3-3.6V、并且逻辑控制信号必须大于2V 才能获得 有效的逻辑高电平信号。    只要您的 UART 信号 带宽小于200MHz (通常我看到 UART <1MHz)、上述系统实现就处于数据表中的建议运行条件内。

    如果您需要一个可在 Vcc=3.3V 电 压下运行并接受1.8V 逻辑控制信号的2通道2:1 SPDT 开关、请查看以下器件。   使用其中一个器 件将无需使用 SN74AVC1T45电平转换器。  下面、我使用了 TI.com 选择工具来滤除2通道、2:1 SPDT、Vcc = 3.3V 和 VIH < 1.8V。 它 返回了8个结果、如 TS3A24157。   

    如果您需要其他东西、请告诉我。

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    感谢你的答复。 我们将查看您建议的器件以了解我们的下一个要求。 现在、我们继续使用 SN74CB3T3257器件、因为我们的应用满足数据表中建议的条件

    此致、
    Lakshmi