This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A4751:1mA RTD 传感器返回电流的电流源开关

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A4751, TS3A5017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/570240/ts3a4751-current-source-switch-for-1ma-rtd-sensor-return-current

器件型号:TS3A4751
主题中讨论的其他器件: TS3A5017

您好!

我们希望向4个 RTD 传感器(2线连接)施加1mA 的恒定电流。 该电流应与所有4个 RTD 共用(所有前4根导线均连接至电表)、但每个 RTD 的回路将通过 TS3A4751开关。

能否使用 TS3A4751开关每个 RTD 的返回电流?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗朗西斯科

    是的、我们的所有信号开关都是双向无源 FET 开关、可以将信号从开关的一侧传递到另一侧。  理想情况下、这些开关 可视为0欧姆导线。   要确定 器件是否可以支持上面提到的1mA 电流、您可以查看绝对最大额定电流。

    例如、TS3A4751可在每个通道上传递高达100mA 的电流。

    TS3A4751等所有开关在理想情况下并不是0阻抗导线、而是 具有以下寄生的 MOSFET。  在您的应用中、似乎您需要导通状态泄漏电流较低的器件。  

    您可能还需要考虑 TS3A5017等4:1器件将您的4个信号多路复用到一条路径。

    谢谢、

    Adam