This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3253:在 UART 信号多路复用器/多路信号分离器中、SN74CBTLV3253是否支持?

Guru**** 2382300 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3253
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/567506/sn74cbtlv3253-does-sn74cbtlv3253-support-in-uart-signaling-mux-demux

器件型号:SN74CBTLV3253

 SN74CBTLV3253在 UART 信令 MUX/DEMUX 中是否支持?

如果 SN74CBTLV3253不这样做、团队能否推荐这些器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    这些博文将帮助您评估开关是否适合您的信号标准。

    您正在尝试连接 UART 信号的器件是什么?  

    配置: 您尝试多路复用多少个 UART 信号?  您希望信号路由多少个不同的位置?

    带宽: UART 信号的数据速率或带宽是多少?

    电压范围: 您的 UART 信号的最大和最小电压是多少?  

    CBTLV 系列器件的带宽~200MHz、如本 应用手册 中所示、选择合适的德州仪器(TI)信号开关

    如果您有其他问题、请告诉我。

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    3.3V UART 信号多路复用器/多路信号分离器中是否支持 SN74CBTLV3253? 3.3V UART 是我们拥有的信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter、

    SN74CBTLV3253将传递3.3V 信号。 根据上面的链接、您可以看到 UART 数据速率不可能高于200MHz。

    这些信息是否有帮助?

    谢谢、
    Adam