This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3160:TS5A3160 GND 引脚保持断开状态、是否考虑断电?

Guru**** 1561515 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3160
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/564732/ts5a3160-ts5a3160-gnd-pin-left-open-considered-power-off

器件型号:TS5A3160

您好!

通常、如果 VCC = 0V、则会将器件置于关断模式。 但是、如果 VCC 仍然连接到5V、但 GND 断开或保持开路、它是否也会进入关断模式?

谢谢。

- YY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    YY、

    很难说出保护功能在您的用例中的行为方式、因为 TI 开关使用不同的架构实现了这种断电隔离功能。 我已联系负责此器件的工程师、以便他可以查看 TS5A3160设计并为您提供预期行为。

    您如何使用此设备来断开系统中的接地?

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yee Yong、

    数据表第4页的 AMR 表显示引脚必须大于-0.5V;这意味着所有引脚都有二极管。
    因此、最低引脚电压将尝试为新的 GND;GND 将大约为最低引脚电压+ 0.5V、并且器件可能会受电。