This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A227E:TS3A227E 麦克风无声音

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A227E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/631652/ts3a227e-ts3a227e-the-microphone-has-no-sound

器件型号:TS3A227E

麦克风没有声音

当我使用麦克风发出声音的可能性时、为什么会这样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Allan、

    感谢您提供原理图。  

    您是否还会提供您使用的麦克风类型?   某些高阻抗耳机 可能会出现检测序列问题。 有关详细信息,请参阅此帖子

    我们还 需要确保检测序列由 DET_TRIGGER 引脚上的高电平到低电平转换触发。  

    在上面的原理图中、无法将 DET_TRIGGER 引脚拉至低电平来启动检测序列、如下面的示例所示。  

    这是另一篇文章、详细介绍了如何在不使用 I2C 命令的情况下触发检测序列。  

    如果 检测到麦克风、MIC_Present 引脚将拉低。  您是否能够探测该节点?

    请告诉我们这是否有助于您的调试过程。  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    测试发现 DET_TRIGGER 拉低麦克风或无声音
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:
    我们尝试将 DET_TRIGGER 引脚上的 HI 拉至低电平、但仍然没有声音、您是否有其他人认为我们可以检查?
    谢谢、Ian。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian、

    您使用的是哪种类型的麦克风?  

    如果您从电路板上拆下 TS3A227E 并短接连接、您会听到声音吗?  这将有助于确定 IC 是否是问题所在。  

    MIC_Present 状态指示灯处于高电平或低电平的状态是什么?

    SLEEVE 和 MICP 引脚的阻抗是多少?

    RING2 MICP 引脚的阻抗是多少?

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    1.使用 iPhone 4SE 和三星笔记耳机的客户。  

    移除 TS3A227E 并将其短接即可。

    3.始终低电平。

    4.

    三星注释:

    SLEEVE + MICP:257.16K

    RING2 +MICP:257K

    iPhone 4SE:

    SLEEVE + MICP:188K

    RING2 +MICP:31.7K

    谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian、

    此问题与线程早期发布的有关使用高阻抗耳机进行检测的问题类似。  如您在文章中所见、TS3A227E 内部 ADC 用于检测环2和套筒阻抗的位数有限。  TS3A227E 可区分的最大值为2800欧姆。  由于上面的耳机具有 SLEEVE 和 Ring2 >2800、TS3A227E 会将它们解释为具有相同的阻抗。  当器件解读环2和套筒上的相同阻抗时、它将自动配置内部开关、以将环2和套筒连接到接地端、从而有效地将麦克风线路接地。  

    您可以使用 I2C 命令更改内部开关、以支持高阻抗耳机。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    客户不使用 I2C 控制、这是否意味着它无法支持高阻抗手持终端?

    谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian、

    如果套筒和环2上的阻抗高于 ADC 阈值(>2800欧姆)、TS3A227E 会将其视为相等、并配置开关矩阵以支持3极耳机。   在此用例中、您需要通过 I2C 控制更改开关矩阵来支持4极耳机。

    谢谢、

    Adam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于当前客户不使用 I2C、如果 IC 完成后使用的 EVC I2C 设置将传输到另一个电路板、则会存在该设置值??
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Allan、

    每次重启电源时、TS3A227E 寄存器映射将重置为以下值。  在不带 I2C 的情况下使用此 IC 的最佳方法是使用 GPIO 来启动检测序列或使用具有机械开关的音频插孔。  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    请考虑在 d/s 高阻抗 MIC 中描述更多详细信息。 需要使用 I2C 模式、而不是支持硬件模式。

    更好、更清晰地理解。

    谢谢、Ian。