This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A5223:NO1/NO2输出在开漏设计中进行了高电平更改。

Guru**** 1960875 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A5223
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/634805/ts3a5223-no1-no2-output-high-level-change-into-open-drain-design

器件型号:TS3A5223

您好:

我正在帮助客户使用 TS3A5223 (作为附件)检查设计

但他们发现 NO1/NO2将成为高电平输出(应为3.3V)  

目前、他们想知道是否可以将 NO1/NO2修改为开漏设计、这是可行的吗?

*棕色表示非连接。  

再次感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kay、

    感谢您提出问题并提供原理图。  

    TS5A5223是无源 FET 开关。  FET 的栅极由 Vcc 引脚偏置、漏极和源极为 COM 和 NO 引脚。  该器件不能提供拉电流或灌电流、但会将 COM 引脚上放置的任何信号传递到 NO 引脚、您可以在本应用手册中看到更多信息。

    COM 引脚上的电压是多少?您希望 NO 引脚上的电压是多少?  COM 引脚上的电压将等于 NO 引脚上的电压。

    是否可以在一个屏幕上显示 COM、NO 和 IN 引脚的示波器截图、以帮助我们了解您的问题?

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam:

    再次感谢、所附图片是 TS3A5223的波形、客户期望:从 COM-NC 开关到由 SEL 引脚开关控制的 COM-NO、NO1/2不会变为高输出、因为这会使用 UART 检测来实现错误功能。

    是否有任何采用漏极开路类型的类似解决方案或任何修改原理图的方法来符合客户设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kay、

    您显示的范围不是2:1交换机的预期行为。  当 SEL 引脚为高电平时、NO 应传导至 COM、NC 应为 Hi-Z  当 SEL 引脚为低电平时、NC 引脚应导通至 COM、任何引脚都不应处于高阻态  

    如果 COM 引脚上有高电压、则该图应与下面的图类似。

    当开关变为高阻态时、NO1上是否有其他东西拉高电压?  我不确定该节点在高阻态时的电压为何较高。  

    电路板上是否可能存在 COM 到 NO 短路?  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adam:

    再次感谢! 我们也正在与 RD 成员进行调查。

    因此、根据此处所示的图片、当 SEL 为低电平时、NC 引脚= COM 引脚且 NO 引脚=高阻态
    如果没有任何引脚保持其上的电压、是否有助于在 NO 到 GND 之间添加放电电路?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kay、

    我不知道保持电压的 NO 节点连接了什么、因此我不确定如果您放置放电电路、系统中会产生什么影响。  就开关而言、这是一个无源 FET 开关、如果您添加了放电电路、这不是问题、但您需要考虑系统级效应。  

    谢谢、

    Adam

x 出现错误。请重试或与管理员联系。